Glossario  | Contatti  |  English | Ricerca nel sito
Home  Investor Relations: Glossario
a
Investor Relations Home
Informazioni Finanziarie
Presentazioni
Corporate Governance
Archivio Documenti
Corporate video
Comunicati Stampa
Copertura Analisti
Quotazioni e Grafici
IPO
Informazioni Azionisti
IR Activity
Contatti
CalendarioCalendario
CalendarInvestor Kit 
Fact Book Fact Book
 Stampa   Stampa
 Inoltra la Pagina   Inoltra la Pagina
Notifiche E-Mail   Notifiche E-Mail
 RSS FeedRSS Feed   
GlossarioGlossario

Glossario

ADSL – Digital Subscriber Line Asymmetric Tecnologia di telecomunicazioni che consente ai cavi in rame della rete di accesso la trasmissione di dati ad alta velocità.
Alta Tensione Tensione elettrica compresa tra 60 kV e 150 kV utilizzata per la trasmissione di energia elettrica dalla rete di trasmissione alla distribuzione primaria.
Altissima Tensione Tensione elettrica maggiore di 150 kV utilizzata per la trasmissione di energia elettrica.
Bassa Tensione Tensione elettrica inferiore (minore o uguale) a 1 kV utilizzata per la distribuzione di energia elettrica agli utenti residenziali e commerciali connettendo l’utente alla rete di distribuzione secondaria.
FTTH – Home Fiber To The Ultimo tratto della rete di telecomunicazioni costituita da collegamenti con cavi a fibre ottiche fino alle case degli utenti.
FTTP – Fiber To The Premises Ultimo tratto della rete di telecomunicazioni costituita da collegamenti con cavi a fibre ottiche fino agli edifici.
FTTX – Fiber To The “X” Ultimo tratto della rete di telecomunicazioni costituita da collegamenti con cavi a fibre ottiche fino a punti specifici desiderati, quali marciapiedi, edifici, appartamenti.
kV – KiloVolt Unità di misura della tensione elettrica pari a 1.000 Volt.
LS0H – Low-Smoke Zero Halogen Materiale per isolamento e/o protezione esterna di cavi a Media e Bassa Tensione che, se sottoposto a combustione, emette fumi con limitata opacità e zero contenuto di alogeni.
Isolante polimerico estruso Isolamento elettrico ottenuto a mezzo di estrusione di materiale isolante plastico.
MCVD – Modified Chemical Vapor Deposition Tecnologia per la produzione di fibre ottiche che consiste nella costruzione di un cilindro in vetro (preforma) avente le stesse caratteristiche ottiche delle fibre, dalla quale sono ottenute per processo di filatura. Detta tecnologia evita il contatto diretto tra la fiamma e la preforma con il vantaggio che il deposito degli strati avviene in un ambiente chiuso e pulito.
Media Tensione Tensione elettrica superiore ad 1 kV e inferiore a 60 kV utilizzata principalmente per la distribuzione di energia elettrica attraverso la rete primaria e secondaria.
OEM – Original Equipment Manufacturer Società industriale che acquista componenti o prodotti finiti che ven- gono quindi incorporati nel prodotto e commercializzati con il mar- chio della società stessa.
OPGW – Optical Ground Wire Cavo aereo a fibre ottiche (per telecomunicazioni) sospeso su tralicci per linee di trasmissione in Alta Tensione.
OVD – Outside Vapor Deposition Tecnologia per la produzione di fibre ottiche che consiste nella co- struzione di un cilindro in vetro (preforma) avente le stesse caratteristiche ottiche delle fibre, mediante un processo di idrolisi a fiamma, in cui il vetro viene depositato esternamente su di un’anima rotante.
PMD – Polarized Mode Dispersion Parametro che misura la dispersione del segnale dovuta alla polariz- zazione in una fibra ottica.
P-Laser Sistema di produzione, in unico passaggio, di un cavo costituito dalla combinazione di diversi moduli innovativi. Uno dei principali moduli è l’isolamento a base di materiali termoplastici estrusi che consente l’utilizzo di processi produttivi più competitivi rispetto a quelli usati attualmente, e.g. processi di isolamento in XLPE.
Power Transmission Systems Sistema per la trasmissione di energia composto da cavi, giunzioni, terminazioni, opere civili di installazione e protezione, procedure di test atte alla sua corretta messa in esercizio.
PVC – Cloruro di PoliVinile Materiale termoplastico per isolamento e/o protezione esterna di cavi a Media e Bassa Tensione.
Sistemi Passivi Sistemi per la trasmissione di telecomunicazioni, composti da cavi in fibra ottica o in rame, scatole di giunzione o di derivazione nei quali il segnale ottico (fibra) o elettrico (rame) viene trasmesso in maniera passiva, senza subire alcuna elaborazione.
Umbilicals Cavi composti da conduttori elettrici e tubi flessibili (metallici o plastici) per il controllo a mezzo di fluido idraulico utilizzati per la connessione di piattaforme petrolifere tra loro e ai dispositivi di controllo dell’estrazione di greggio posizionati sul fondo del mare.
VAD – Vapor Axial Deposition Tecnologia per la produzione di fibre ottiche che consiste nella co- struzione di un cilindro in vetro (preforma) avente le stesse caratteristiche ottiche delle fibre, con un processo di deposizione assiale mediante il quale si ottiene un accrescimento continuo in senso verticale della preforma stessa.
Vergella Laminato cilindrico di metallo (rame o alluminio) da cui si ottiene per trafilatura il filo elementare da cui comporre per cordatura il conduttore.
XLPE – Cross Linked Polietilene Materiale per isolamento elettrico costituito da catene polimeriche collegate da legami chimici (reticolazione).


Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Copyright © 2004 - 2006 Diritti Riservati. P.I 04866320965